This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62:OS 空闲功率测量关闭

Guru**** 2484185 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62-SIP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1510678/sk-am62-os-idle-power-measurment-off

器件型号:SK-AM62

工具/软件:

您好:  

我们尝试复制 AM62x 功耗中显示的操作系统空闲功耗测量值

我们正在使用10.1.10.4 SDK 的全新版本对 SK-AM62-SIP 进行测试。 我们的测量 功耗为950mW。  

是否需要设置特定外设模式才能达到343.59mW?

谢谢、此致、
Ambroise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ambroise、

    我正在研究这个问题、并将在一天结束时回复您。

    谢谢、

    Anshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ambroise、

    应用手册中的操作系统空闲数据并不代表"Linux 刚刚引导、有什么功耗?"。 而是用于指示器件在关闭各种外设后可以处于的最低空闲有功功率状态。

    这包括:

    • 从 Linux 器件树中禁用尽可能多的外设
      • 这可能意味着只有少数外设仍然在线
    • 通过 K3Conf 禁用许多 LPSC
    • 通过 K3Conf 更改或禁用尽可能多的时钟

    K3Conf 内置为默认 Linux 映像。

    此致、

    Anshu