This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:64位内核上的 CCS 20.1.1内存视图

Guru**** 2440040 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1511247/ccstudio-ccs-20-1-1-memory-view-on-64bit-core

部件号:CCSTUDIO

工具/软件:

您好、

64位内核的"Memory"视图如下所示:

似乎无法调整制表符的大小。 您能帮助解决这个问题吗?

另外、在"Add symbols"期间、我无法设置起始偏移地址、但似乎在 CCCS 12xx 中是可能的。 我如何在加载包含其他偏移的附加 elf 时设置此类偏移、而我想在 Add 符号期间设置新的偏移。

BR

Dariusz Gasiorowski

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    bin li26 说:
    64位内核的"我的内存"视图如下所示:

    这是一个已知问题: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-12514

    计划在即将发布的20.2.0版本中发布。

    bin li26 说:
    另外、在"Add symbols"(添加符号)期间、我无法设置起始偏移地址、但在 CCCS 12xx 中似乎是可行的。 我如何在加载包含其他偏移量的附加 elf 时设置此类偏移量、而我想在添加符号期间设置新的偏移量。

    我将使用您的其他重复帖子来讨论此问题。

    谢谢

    Ki