请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:PROCESSOR-SDK-J784S4 工具/软件:
我将使用编译 ONNX 模型 edgeai-tidl-tools 并且在过程中遇到错误 量化和校准 SAR ADC。 此问题与不受支持的数据类型有关。 这些输入 看起来 是一样的 int参数。
============= [Quantization & Calibration for subgraph_10 Started] ============= -------- Running Calibration in Float Mode to Collect Tensor Statistics -------- [=============================================================================] 100 % ------------------ Fixed-point Calibration Iteration [1 / 1]: ------------------ Error at line: 1367 : in file /sdk/OSRT/Build/J784S4/c7x-mma-tidl/ti_dl/test/src/pc_linux/../tidl_rt.c, of function : TIDLRT_invoke Invalid Error Type! Error at line: 756 : in file /sdk/OSRT/Build/J784S4/c7x-mma-tidl/ti_dl/test/src/pc_linux/../tidl_tb.c, of function : tidlMultiInstanceTest Invalid Error Type! Error at line: 762 : in file /sdk/OSRT/Build/J784S4/c7x-mma-tidl/ti_dl/test/src/pc_linux/../tidl_tb.c, of function : tidlMultiInstanceTest Invalid Error Type! ==================== [Quantization & Calibration Completed] ==================== ========================== [Memory Planning Started] ========================== ------------------------- Network Compiler Traces ------------------------------ Wrong data type for layer input 8, 38 Wrong data type for layer output 8, 38 Wrong data type for layer input 11, 5 Error : Error Code = <ERR_UNSUPPORTED_DATA_TYPE> [TIDL Import] FATAL ERROR: Network Compiler failed to execute - Memory planning failed with return code - 65280 -- [tidl_import_core.cpp, 1003] [TIDL Import] Aborting
我需要确认类型 int在 TIDL 中不支持。 此外、列出支持的类型也会有所帮助。