This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:无 SERDES 时钟输入的 SGMII

Guru**** 2414260 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VH-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1510851/tda4vh-q1-sgmii-without-serdes-clock-input

器件型号:TDA4VH-Q1

工具/软件:

您能否确认此处提到的"内部基准 clk" 、TDA4VH-Q1:串行器/解串器 REFCLK PPM -处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛、

是否需要考虑这样一个事实:SGMII 接口也已通过使用 SoC 内的内部 PLL 和仅由连接到 WKUP_OSC0的外部振荡器计时的缓冲器进行了验证? 这意味着、在不使用外部 SERDES 时钟的情况下验证 SGMII?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    sh、没有使用外部基准时钟进行验证。 内部参考时钟的目的还是为客户提供一个低成本选项、以便为可靠且符合 STD 标准的接口使用内部生成的时钟、同时还节省布板空间和 BOM 成本。