This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IND-COMMS-SDK:AM64X Profinet LED 回调- BF SF

Guru**** 2416110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1510458/ind-comms-sdk-am64x-profinet-led-callback---bf-sf

部件号:IND-COMMS-SDK

工具/软件:

大家好!

我正在尝试为 Profinet 器件实现 BF 和 SF LED、并想知道设置的堆栈回调是否可以用于这一点? 这个回调函数在什么情况下写入哪个 LED 是否还有任何其他信息?

该函数的 Doxygen docu 不提供大量信息、并且我看到的行为与我的预期不匹配(例如、 如果端口1或端口2上没有以太网链路、则 PN_API_IOD_LedError 处于活动状态、而当在任何端口上建立以太网链路时处于非活动状态、而不依赖于任何现有的 AR 或 Profinet 通信)

谢谢、此致
Philip Kees

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Philip:

    我 已将票证分配给 PROFINET 协议栈专家、后者将负责研究该问题。

    此致、

    Laxman  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Philip:

    您的示例是正确的、我们的栈会在器件上没有端口时设置 BF LED、当至少一个端口建立链路时清除此 LED。
    例如、当子模块具有诊断信息、应用程序就绪挂起、子模块错误或未插入等时、SF LED 将被置位/清零

    但是、在实践中、我们将上述所有内容路由到 评估板上的 PN_API_IOD_LedError LED、即 LD23。 您 也可以通过呼叫使用此 LED 指示灯

    PN_APP_IOD_cbSetLed()函数来自您的应用程序。

    此致、
    Kamil