This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P-Q1:QNX SDK - QNX 屏幕相关性

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1511110/am62p-q1-qnx-sdk---qnx-screen-dependency

器件型号:AM62P-Q1
主题:AM62P 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的团队:

AM62P QNX SDK 的文档中、 QNX 8.0 Dependency Packages"、有一个名为"5.3. QNX 屏幕"。 除 QNX 操作系统外、该软件包还由 QNX 单独定价、以供运行时使用。

是否必须将此软件包用于在 QNX OS 内的 A53内核上运行的 HMI 应用、以在屏幕上呈现图形或显示信号灯? 在不使用 QNX Screen 软件包的情况下、是否有任何替代方法可以实现此目的?

谢谢您、

Daniel Waleniak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    对于 QNX SDK、显示和图形(GPU)驱动程序由 QNX 作为 QNX Screeen 框架的一部分提供。 TI 不会实现这些驱动程序。

    如果客户需要显示驱动程序(A53)/图形支持、则需要从 QNX 获取屏幕框架。 否则他们可以跳过它。

    HMI 会需要图形、因此屏幕是 TI SDK 中的默认解决方案。

    此致、

    Shiva