This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62P-LP:OSPI DAC 写入访问将具有附加写入使能字节"0x06"

Guru**** 2444280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1510509/sk-am62p-lp-ospi-dac-write-access-will-have-append-write-enable-byte-0x06

器件型号:SK-AM62P-LP

工具/软件:

使用 DAC 区域进行写入、 写入使能字节"0x06"自动附加到 SPI 突发前面。

是否有任何可用于禁用此附加的配置?

此外、闪存 NOR 是否 通过替换 OSPI_norFlashWrite 函数中的"OSPI_writeIndirect"来支持 DAC 写入? (ospi_flash_diag 示例)

结果仅显示更新了4个字节

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    [引述 userid="649795" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1510509/sk-am62p-lp-ospi-dac-write-access-will-have-append-write-enable-byte-0x06

    此外、闪存 NOR 是否 通过替换 OSPI_norFlashWrite 函数中的"OSPI_writeIndirect"来支持 DAC 写入? (ospi_flash_diag 示例)

    结果仅显示更新了4个字节

    [/报价]

    当前、ospi 驱动程序内的 SDK 产品中的 NOR 闪存未实现/支持 DAC 写入、您可以在 source/drivers/ospi 中找到该驱动程序。

    Unknown 说:
    使用 DAC 区域写入

    我希望我的上述及时回复也能帮助回答这一问题。

    此外,我也可以给你一个解释。 请通读此文章: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1448730/am6421-does-ospi-support-dma/5561444#5561444

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是否可以禁用 实现 DAC 呢?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    是否可以禁用 实现 DAC 呢?  [/报价]

    DAC 本身无法像驱动器的当前状态那样写入。

    您的问题是否更像:虽然 DAC 刚刚处于启用状态、并且没有发生擦除、读取或写入等操作、但正在发送"写入使能"?

    期待您的答复。

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从示波器 A 写入存储器映射区域时 在 SPI 突发发送之前观察到。

    因此、只要写入、  发送得对吗?  

    从您的回复中、无法执行任何操作来禁用此功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    只要写入、  发送得对吗?  [/报价]

    是、这是应该的、因为要进行写入、我们必须首先发送写入使能。 然后是写入命令、然后是后续信息、如要写入的偏移量和存储在发送缓冲区内待写入的值。

    此致、

    Vaibhav