This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62X:处理器 SDK-AM62X:R5内核调试

Guru**** 2390350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1510578/processor-sdk-am62x--sdk-am62x-the-r5-core-debug

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62X

工具/软件:

am62x-SK 演示板的 R5内核如何通过 CCS 执行调试和加载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、黄泽庚:

    感谢您的查询。

    这是 RTOS 用例还是 Linux?

    此致

    Ashwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ashwani

    这是 RTOS 用例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、黄泽庚:

    我认为您可能不熟悉 AM62X 器件、因此我想分享一些有用的要点、以便您快速入门:
    •在 AM62X 器件中、R5F 内核被称为 DM (设备管理)内核。
    •DM 内核负责关键系统功能、例如时钟设置、IP 电源控制、复位管理和中断共享配置。
    •如果任何内核(例如 A53或 M4F 内核或自行 R5F)需要执行这些功能、则必须使用 SCI 调用、这些调用与 DM 内核交互。
    •DM 内核在引导序列期间尽早初始化、从而允许其他内核为这些服务进行 SCI 调用。
    •有关调试的重要说明:不能将.out 文件从 CCS 直接加载到 DM R5F 内核中、因为它已经由引导加载程序初始化。 相反、若要进行调试、您应仅在 CCS 中加载符号并附加到运行的内核。
    •以下是一个有用的链接、其中介绍了如何调试 DM R5F 内核:  

    https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM62X/11_00_00_16/exports/docs/api_guide_am62x/DEVELOP_AND_DEBUG_DMR5.html

    如果您需要任何帮助,请告诉我,我将 很乐意 为您提供帮助,下面的链接对 SCI 文档很有帮助。

    https://software-dl.ti.com/tisci/esd/latest/1_intro/TISCI.html

    https://software-dl.ti.com/tisci/esd/latest/5_soc_doc/index.html#am62x

    此致、

    Anil.