This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-DRA7X:meta-arago 的哈希值无效。

Guru**** 2451980 points
Other Parts Discussed in Thread: PROCESSOR-SDK-DRA7X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1504831/processor-sdk-dra7x-the-hash-of-meta-arago-is-invalid

部件号:PROCESSOR-SDK-DRA7X

工具/软件:

我正在使用适用于 Linux 的 PROCESSOR-SDK-DRA7X 系列 SDK 进行验证。

https://downloads.ti.com/infotainment/esd/jacinto6/processor-sdk-linux-automotive/6_00_00_03/index_FDS.html

■我的问题  

psdkla-06_00_00_03_dra7xx.txt 中列出的 meta-glsdk 的哈希当前无效。

是否有方法获取此源代码? 我应该使用哪一个哈希值?

您可以确认哈希无效:

git clone git.ti.com/.../meta-arago-glsdk
cd meta-arago
git checkout d45b286767c9ec019f1d145a357503789aa5bb1f

psdkla-06_00_00_03_dra7xx.txt 如下所示。

# This file takes repo entries in the format
# repo name,repo uri,repo branch,repo commit[,layers=layer1:layer2...:layern]

bitbake,git://git.openembedded.org/bitbake,1.40,6b045e074c6fea97d4e305a5a3c8bf82135d95eb
meta-glsdk,git://arago-project.org/git/projects/meta-glsdk.git,master,d45b286767c9ec019f1d145a357503789aa5bb1f,layers=
meta-arago,git://arago-project.org/git/meta-arago.git,thud,ti2019.04,layers=meta-arago-distro:meta-arago-extras
meta-browser,git://github.com/OSSystems/meta-browser.git,master,26d50665e2f7223c5f4ad7481a8d2431e7cb55fb,layers=
meta-qt5,git://github.com/meta-qt5/meta-qt5.git,thud,1520d5b2b2beec5e1c3209d3178219e93ef08bca,layers=
meta-virtualization,git://git.yoctoproject.org/meta-virtualization,thud,7685c7d415e0002c448007960837ae8898cd57a5,layers=
meta-openembedded,git://git.openembedded.org/meta-openembedded,thud,446bd615fd7cb9bc7a159fe5c2019ed08d1a7a93,layers=meta-networking:meta-python:meta-oe:meta-gnome:meta-filesystems
meta-ti,git://git.yoctoproject.org/meta-ti,thud,ti2019.04,layers=
meta-linaro,git://git.linaro.org/openembedded/meta-linaro.git,thud,615ea7561b844a3867cee4299d83d605c10b02ab,layers=meta-linaro-toolchain:meta-optee
oe-core,git://git.openembedded.org/openembedded-core,thud,cd7cf933b3235560ec71576d8f3836dff736a39f,layers=meta
OECORELAYERCONF=./sample-files/bblayers.conf.sample
OECORELOCALCONF=./sample-files/local-arago64.conf.sample

■相关信息

・此文件包含在 SDK 中。

・根据此文件、获得了 Bitbake 构建所需的源代码。

此过程包含在 setup-yocto.sh 脚本中。

说明手册中介绍了执行过程。

・此文件中提到的 meta-glsdk 的链接无效,因此下面的更新似乎是必要的:

更改前:Git://arago-project.org/git/projects/meta-glsdk.git

更改后: https://git.ti.com/cgit/glsdk/meta-arago-glsdk

我推测这本说明书和文件是在2019年创建的、

此后、系统信息库已迁移、这可能导致链接更改。

■我的环境

・具有 Ubuntu 14.04的 Docker

・Python 2.7 (默认)

・要设置,我使用 ti-processor-sdk-linux-automotive-dra7xx-evm-6.00.00.03-installer.bin 下面的链接。

www.ti.com/.../PROCESSOR-SDK-DRA7X

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kota、

    是的、您确认原始  arago-project.org 地址不再存在是正确的。

    此 SDK 已超过5年、因此对此 SDK 的标准支持已过期(2年)。

    我们的团队在以下报告中检查了此提交:

    很遗憾我找不到它。 它可能已经丢失了。  

    这是用于新设计吗?

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Josue、

    感谢您的及时答复。

    我了解您的答案:

    • arago-project.org 地址不存在。
    • 您列出的系统信息库中不存在散列、并且已丢失。
    • 支助期已结束。

    从存储库的树结构来看、此 SDK 所需的似乎是选项①。

    原因是此 SDK 需要 meta-arago-distro 和 meta-arago-extras。
    选项②不包括 meta-arago-extras。

    git.ti.com/.../meta-arago-glsdkgithub.com/.../meta-glsdk

    ■我的问题/请求:

    您①检查 option n 的提交历史记录中是否有任何符合此 SDK 要求的哈希值?
    我希望通过查看提交日志来找到它。

    我知道 "psdkla-06_00_00_03_dra7xx.txt"中指定的以下哈希很理想、
    但它可能会丢失、因此我想找到下一个最佳选择。

    meta-glsdk,git://arago-project.org/git/projects/meta-glsdk.git,master,d45b286767c9ec019f1d145a357503789aa5bb1f,layers=

    ■对您的问题的答复:

    是的、这是一款全新设计。
    理想情况下、我希望使用具有强大支持的芯片。
    但是、出于多种原因、我需要使用该芯片并继续进行考虑。

    感谢您的答复。

    - Kota

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kota、

    当然,这似乎是在第一个选项中的等效提交:

    https://git.ti.com/cgit/glsdk/glsdk/commit/?h=dra7xx-evm&id=f1a1fa569e3a4d2c7db472eeaa1e9b1b7c8946d1

    或在上面提交时、它们也接近 SDK 的发布日期:

    https://git.ti.com/cgit/glsdk/glsdk/log/?h=dra7xx-evm

    希望这能回答您的问题。

    是的、对此 SoC 的支持将非常有限。  

    为了提供更强大的支持、我会推荐使用更新的 SoC、如果需要、我可以让您联系我们的营销团队。

    此致、

    Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josue,  
    感谢您的支持。

    我会根据这个答案进行尝试。
    但由于我的日程安排,我将无法尝试这件事,直到几天以后。

    一旦我确认、我将关闭此问题主题。

    此致、  
    Kota

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。

    但是,我担心,这似乎不是我要寻找的答案。

    ■我想知道的:
    我想知道一些与"psdkla-06_00_00_03_dra7xx.txt"中列出的哈希值接近的内容

    meta-glsdk,git://arago-project.org/git/projects/meta-glsdk.git,master,d45b286767c9ec019f1d145a357503789aa5bb1f,layers=


    正如您之前提到的、哈希值可能会丢失。
    此哈希与存储库①相关、也可能与其他存储库相关。
    repository①  git.ti.com/.../meta-arago-glsdk


    ■我的假设:
    库①的主版本于2013年提交。
    我的假设是,自那时起就有过承诺,
    我认为这是"psdkla-06_00_00_03_dra7xx.txt"中列出的哈希值


    我知道支持有限、
    但我希望你在这一问题上给予合作。

    此致、  
    Kota

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kota、

    遗憾的是、上述两个选项是唯一可用的选项。

    [报价 userid="504839" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1504831/processor-sdk-dra7x-the-hash-of-meta-arago-is-invalid/5788551 #5788551"] [/报价]

    我建议您尝试第二个选项、因为第一个选项已经严重过时。  

    否则,我不相信有任何其他可用的 meta-arago -glsdk。

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josue:


    感谢您的支持。

    我知道没有任何其他可用的 meta-arago-glsdk。

    可以接受的是考虑对这一问题的支持。

    我再次衷心感谢您的协助


    此致、

    Kota。