This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PRU-ICSS-INDUSTRIAL-SW:如何在 CCS 下构建示例和演示

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: IND-COMMS-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1506007/pru-icss-industrial-sw-how-to-build-examples-and-demos-under-ccs

部件号:PRU-ICSS-INDUSTRIAL-SW
主题中讨论的其他器件:IND-COMMS-SDK

工具/软件:

您好、

我想确认在工业通信 SDK 上实现的"EtherCAT subdevice Simple Demo"(我正在查看 v09.02.00)
我安装 CCS12.7、以下页面中建议这样做。
https://software-dl.ti.com/processor-industrial-sw/esd/ind_comms_sdk/am243x/09_02_00_24/docs/api_guide_am243x/index.html

我将"ethercat_slave_simple_demo_am243x-lp_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang"导入 CCS。
之后、我构建了这个工程。 但是、我在 CCS 控制台上遇到以下错误。

"Makefile ccs_bootimage_gen:75:目标'all'的配方失败"

我使用了"TI Clang v3.2.2.LTS"来编译工程。
当我查看有关工业通信 SDK 的文档时、没有找到构建演示工程的特定过程。
那么、您能告诉我如何构建这个示例项目吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Machida Ryuuuichi、

    您能否检查是否已在 CCS 中注册了 ind-comms-SDK 9.02.00.24?
    转到 Window -> Preferences -> Products -> Discovered Products。


    此外、如果选择了正确的 SDK、请检查工程属性。 请参阅下面的屏幕截图。


    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这是我的屏幕截图。





    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! Machida Ryuuuichi、

    您能否分享完整的控制台日志或错误的屏幕截图?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Harsha-San、

    下面是我出错时的屏幕截图。


    附加的是整个登录控制台。

    此致、

    e2e.ti.com/.../CCS_5F00_Error_5F00_Log.txt


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! Machida Ryuuuichi、

    您能否检查是否安装了其他 SDK 工具。 请参阅 安装其他 SDK 工具一节

    OpenSSL 是对引导加载程序签名所必需的。  
    在命令提示符下执行以下操作以测试"openssl"、并确保没有错误。

    Windows 上的示例如下所示、

    C:> openssl 版本
    OpenSSL 1.1.1k 2021年3月25日

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我没有安装 python 3.x 和 openssl。
    但是、我有两个关于以下内容的问题。

    >C:>openssl 版本
    >OpenSSL 1.1.1k 2021年3月25日
    根据 CyberTrust 的信息、OpenSSL 1.1.1版已经成为 EOL。
    https://www.cybertrust.co.jp/blog/ssl/technology-trends/openssl-111.html

    此外、我在网站上找不到 SDK 文档指出的 v1.1.1。
    https://slproweb.com/products/Win32OpenSSL.html



    问题1: 请告诉我如何获得版本1.1.1?
    问题2: 是否可以继续将版本1.1.1用于生产?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! Machida Ryuuuichi、

    是的。 openssl 版本 v1.1.1已经到了生命周期的末尾、建议使用 openssl 版本 v3。

    请在此处参阅与 openssl 安装相关的更新文档: install OpenSSL 。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    很抱歉我迟到的答复。
    我会尝试一下。 当我还有其他问题时、我会告诉大家。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我可以   在应用 python 和 OpenSSL 后编译"Ethercat subdevice Simple Demo"。
    感谢您的支持。

    此致、