工具/软件:
大家好!
我们在 R5内核上有一个 FreeRTOS 应用、以及在 A53内核上运行的 Linux。 目前、来自 R5内核的日志由 A53通过 UART 独立写入。
对于生产设备、我无法访问这些日志、想知道是否有方法将 R5日志消息写入 Linux 端并将它们与那里的日志(这些日志会存储以供以后使用)合并。
我看到了一些有关共享内存日志记录的信息、但仅适用于 FREERTOS/NoRTOS 情况。 也许有人可以向我介绍有关 FreeRTOS 到 Linux 日志记录的示例/信息(如果有)?
谢谢、此致
Philip Kees