工具/软件:
您好的团队、
我的客户拥有使用 AM625SIP 的定制电路板、并正在努力启动该电路板。 它们将其设置为从 USB 回退引导、并且能够使用 dfu-util 成功扫描设备。 他们希望使用预构建的二进制文件轻松进入命令行、而不是执行自定义 Yocto 构建。 他们尝试使用 SDK 中的预编译二进制文件(ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-11.00.09.04/board-support/prebuilt-images/am62xx-EVM 和 ti-processor-sdk-linux-am62xxsip-evm-10.01.10.04-linux-x86-Install.bin )、但获得了相同的结果。 刷写 tiboot3.bin 后、它们会失去与 DFU 的通信。

有什么建议要做什么来让事情启动和运行?
此致、
Luke