This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA829V:[EP2000]如何将 UART3和 UART8用作 LIN?

Guru**** 2443290 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1509973/dra829v-ep2000-how-to-use-uart3-and-uart8-as-lin

器件型号:DRA829V

工具/软件:

如何将 UART3和 UART8用作 LIN? SDK 10.1版的示例。 (J721E soc)

如何将 UART 的中断路由配置为不是直接中断、而是通过路由器进行配置。

我们会得到任何演示代码作为参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您使用的是 Linux 还是 RTOS SDK?

    Unknown 说:
    如何将 UART3和 UART8用作 LIN? SDK 10.1版的示例。 (J721E soc)[/报价]

    我们不支持在我们的 SDK 中的器件上使用 UART 作为 LIN。

    [引述 userid="538104" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1509973/dra829v-ep2000-how-to-use-uart3-and-uart8-as-lin

    如何将 UART 的中断路由配置为不是直接中断、而是通过路由器进行配置。

    [/报价]

    您要将中断路由到哪里?  例如、我建议查看 TRM 中的集成章节、如 以下片段:

    另外、请查看  中的 UART_socConfigIntrPath ()函数 [pdk_install_path]/packages/ti/drv/uart、soc j721e/uart_soc.c 。 此函数将执行所需的所有中断路由配置。

    谢谢、

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    地狱、

    我们使用  RTOS SDK。

    我们知道如何配置中断路由器。

    但我们 也需要在 OS 中注册/配置中断、这样我们会得到一个例子吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们不支持在我们的 SDK 中的器件上使用 UART 作为 LIN。

    我找到了 UART 上 LIN 的电路板诊断测试、并在下面附上了该测试。 但是、诊断测试更侧重于硬件验证、而不是完整的 LIN 协议实现。 您可以参考它。

    e2e.ti.com/.../1033.LinDiag.zip

    但我们 还需要在 OS 上注册/配置中断、以便我们获得任何示例吗?

    您是否查看过 SDK 中的 UART 示例? 示例中完成了中断配置和生成。

    谢谢、

    Neehar