This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6746:TMS320C6746:NMI 操作规范

Guru**** 2449610 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6746

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1510263/tms320c6746-tms320c6746-nmi-operation-specifications

部件号:TMS320C6746

工具/软件:

您好、专家

客户正在开发一个 TMS320C6746、该程序代码可在发生 NMI 中断时实现。
对于 NMI 操作规范、我有一些问题、希望您能发表意见。


Q1:是否可以在程序代码中区分由外部 NMI 引脚生成的中断
DSP 内部生成 NMI 中断?
(NMI 中断也是在内部生成的假设吗?)

NMI 中断的行为与正常的可屏蔽中断不同、因此问题的基础是什么
此文档(SPRUFE8B?2010年7月:图5-4、5-6)。

问题2:发生 NMI 中断(例如、清除某些寄存器等)时是否应该执行一个例程?

问题3:如何在发生中断之前返回到程序例程的正确代码?
(据我从文档中可以看出、
我认为 NMI 中断的返回是由"B" NRP"完成的。


此致、
Hidekazu