This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:TAC5212 / PCM3168与 AM5728处理器连接

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728, TAC5212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1510674/am5728-tac5212-pcm3168-interface-with-the-am5728-processor

器件型号:AM5728
主题中讨论的其他器件: PCM3168TAC5212

工具/软件:

您好、

您能否提供该参考设计以将 AM5728与 TAC5212 或 PCM3168编解码器连接。  

请告诉我、他们的硬件和软件驱动程序在与 TAC5212 或 PCM3168连接时是否面临任何挑战。

我们使用的操作系统是 Ubuntu。 我主要查看的是 AM5728接口图、具有 TAC5212或 PCM3168以及编解码器驱动程序支持。

此致、

Jagadish。