This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:USB 转以太网桥接器

Guru**** 2442090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1510722/am625-usb-to-ethernet-bridge

器件型号:AM625

工具/软件:

团队、
为了启用额外的以太网端口、可以使用"USB 转以太网桥接 IC ":
https://www.mouser.de/c/semiconductors/interface-ics/usb-interface-ic/?type=Bridge%2C%20USB%20to%20Ethernet

-我们是否已经使用我们的 AM62x Linux USB 驱动程序成功测试了其中的任何选项?
-我们是否知道开源内核中已经支持哪些选项、并在我们的 TI Linux SDK 上开箱即用?

提前感谢、

Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    这个问题实际上超出了我们的支持范围、因为它与任何 TI 处理器都无关、更多的是关于 Linux 是否支持这些 USB 转以太网设备。

    但是、Linux 确实支持许多此类器件。 预编译的 Processor SDK 中已经启用了其中几种内核驱动程序。

    dev@ula:ti-linux-kernel-6.6.32+git-ti$ grep 'CONFIG_USB_NET.*=' .config
    CONFIG_USB_NET_DRIVERS=y
    CONFIG_USB_NET_AX8817X=m
    CONFIG_USB_NET_AX88179_178A=m
    CONFIG_USB_NET_CDCETHER=m
    CONFIG_USB_NET_CDC_NCM=m
    CONFIG_USB_NET_DM9601=m
    CONFIG_USB_NET_SR9800=m
    CONFIG_USB_NET_SMSC75XX=m
    CONFIG_USB_NET_SMSC95XX=m
    CONFIG_USB_NET_NET1080=m
    CONFIG_USB_NET_PLUSB=m
    CONFIG_USB_NET_MCS7830=m
    CONFIG_USB_NET_CDC_SUBSET_ENABLE=m
    CONFIG_USB_NET_CDC_SUBSET=m
    CONFIG_USB_NET_ZAURUS=m