This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AEN-Q1:支持 LED 闪烁减缓

Guru**** 2412110 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4AEN-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1509926/tda4aen-q1-led-flicker-mitigation-support

器件型号:TDA4AEN-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我是否可以知道 TDA4AEN-Q1是否支持 LED 闪烁减缓?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    否、没有支持此功能的硬件模块。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    因此、我们需要使用摄像头传感器的 AE 算法、该算法包含  LED 闪烁 减缓功能、或者在 TI ISP 的源代码中自行添加 LED 闪烁减缓算法。 正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Huang:

    是的、这是正确的理解。

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    请问、如果我们使用 Sony IMX728的 AE 和 TI 的 AWB、 2A 统计数据和 ISP 工作流是否存在冲突?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Huang:

    不应该有、但没有真正检查过。 我怀疑 SDK 支持该传感器。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    是的、SDK 支持 IMX728。 但我们不确定是否可以仅用传感器 AE 替换 TI 的 AE。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Huang:

    我想我们可以直接运行 AEWB ALGO 以获得 AWB 并关闭 AE。 我会要求 华刚 来这里帮助你。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taylar:

    是否可以知道我们使用 Sony IMX728的 AE 和 TI 的 AWB、 关于2A 统计数据和 ISP 工作流是否存在任何冲突?

    我们不熟悉 IMX728的 AE、您必须向 Sony 查询。
    如果传感器自行控制曝光、则 TDA4上不会发生冲突。

    由 TI AE 输出驱动的任何内容(例如、根据 TI AE 输出更改 VISS 参数)都必须进行修改、才能由传感器曝光信息驱动。

    是的、IMX728在 SDK 中受支持。 但我们不确定是否可以仅用传感器 AE 替换 TI 的 AE。[/报价]

    则必须在 TDA4上禁用 AE。

    Unknown 说:
    我是否可以知道 TDA4AEN-Q1是否支持 LED 闪烁减缓?

    据我所知、IMX728 LFM 只要求 SoC 的暴露时间至少为10ms 或11ms。
    您可以与 Sony 确认详细信息。

    [/quote]