This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6548:DDR4器件兼容性

Guru**** 2414260 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1510091/am6548-ddr4-device-compatibility

器件型号:AM6548

工具/软件:

您好、  

AM6548是否与以下 DDR4器件兼容: MT40A1G16TD-062EAUT:F?

这是采用1G x 16配置的96焊球 FBGA 封装。

我注意到该 DDR4器件不使用以下信号:A17、BG1、CKE1、CS1n 和 ODT1。

AM6548的数据表在表5-9中列出了引脚映射、但似乎没有提及如何处理未使用的引脚。

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/am6548.pdf 

请提供建议。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、支持 x16宽度。  您提到的引脚都是输出、因此它们可以保持未连接状态

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!