This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:eMMC HS200调优阶跃

Guru**** 2410990 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1510644/am625-emmc-hs200-tunning-step

器件型号:AM625

工具/软件:

HS200调谐过程分为32步、是一个周期还是半周期除以32步? 如果 HS200、一个周期为5ns、那么一个步长是5ns/32吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个周期。   在200 MHz 下运行时、每个延迟阶跃为156.25ps。

    此致、
    Paul