This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:使用 uEnv.txt 更改 MAC 地址

Guru**** 2413230 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1510143/am6442-changing-mac-address-with-uenv-txt

器件型号:AM6442

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我在更改定制电路板中的 cpsw 端口 Mac 地址时遇到问题。 我们有三个端口:1个 cpsw 和2个 icssg。 2个 icssg 端口采用 uEnv 文件中指定的地址、但 cpsw 端口将停留在 ti 地址。  

引导日志显示错误: 从 mmc1导入环境...
##错误:无法覆盖"ethaddr"

himport_r:不能插入"ethaddr=********** "放入散列表中。 如何解决此问题?

谢谢你