This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:Yocto SDK 11构建失败

Guru**** 2412110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1507131/am625-yocto-sdk-11-build-failed

器件型号:AM625

工具/软件:

您好 TI、  

我们正在尝试在 Ubuntu 22.04下构建 AM6254 Yocto SDK 11。

您可以帮助检查一下吗? 谢谢。

构建日志:

e2e.ti.com/.../sdk11_5F00_build_5F00_failed_5F00_log.txt

我们遵循以下准则:

software-dl.ti.com/.../Overview_Building_the_SDK.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    您是否正在尝试在网络文件系统或其他东西上构建此文件? 如果是、这已知会导致问题。

    无论如何,两个快事情:

    1. 尝试在完全不同的机器上构建此模型

    2. 试用我们基于 Docker 的容器化构建方法 https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62X/11_00_09_04/exports/docs/linux/yocto-builds-inside-sdk.html#steps-to-run-yocto-builds-inside-container Overview_Building_

    此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andreas、  

    我们尝试使用基于 Docker 的。

    在编译 rootfs 过程的最后一部分、 下面有一个 errro:

    /home/paul/500GBN/tisdk/build/arago-tmp-default-glibc/work/am62xx_evm-oe-linux/tisdk-default-image/1.0/temp/log.do_rootfs

    注意:运行拦截脚本:
    注意:>正在执行 update_pixbuf_cache intercept ...
    注意:+'[' True = False -a qemuwrapper-cross '!=" nativesdk-qemuwrapper-cross ']"
    + qemu-AArch64 -r 5.15 -E LD_LIBRARY_PATH=/home/paul/500GBN/tisdk/build/arago-tmp-default-glibc/work/am62xx_evm-oe-linux/tisdk-default-image/1.0/rootfs/usr/lib:/home/paul/500GBN/tisdk/build/arago-tmp-default-glibc/work/am62xx_evm-oe-linux/tisdk-default-image/1.0/rootfs/usr/lib -L /home/paul/500GBN/tisdk/build/arago-tmp-default-glibc/work/am62xx_evm-oe-linux/tisdk-default-image/1.0/rootfs /home/paul/500GBN/tisdk/build/arago-tmp-default-glibc/work/am62xx_evm-oe-linux/tisdk-default-image/1.0/rootfs/usr/lib/gdk-pixbuf-2.0/gdk-pixbuf-query-loaders

    注意:>执行 update_mime_database 截取...
    注意:退出代码1。 输出:
    正在更新 MIME 数据库... 这可能需要等一会儿。
    目录"/home/paul/500GBN/tisdk/build/arago-tmp-default-glibc/work/am62xx_evm-oe-linux/tisdk-default-image/1.0/rootfs/packages "不存在!

    错误:postinstall 拦截挂钩'update_mime_database'失败、详细信息位于/home/paul/500GBN/tisdk/build/arago-tmp-default-glibc/work/am62xx_evm-oe-linux/tisdk-default-image/1.0/temp/log.do_rootfs

    =======================

    构建命令

    machine=am62xx-evm bitbake -c cleanstate shared-mime-info ;
    bitbake shared-mime-info MACHINE=;
    MACHINE=.am62xx-evm bitbake-c cleanall tisdk-default-image;
    bitbake -c cleanstate tisdk-default-image MACHINE=;
    tisdk-default-image、cam62xx-EVM 位 bake -k tisdk-default-image MACHINE=

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    [引述 userid="606011" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1507131/am625-yocto-sdk-11-build-failed/5796407 #5796407"]

    正在更新 MIME 数据库... 这可能需要等一会儿。
    目录"/home/paul/500GBN/tisdk/build/arago-tmp-default-glibc/work/am62xx_evm-oe-linux/tisdk-default-image/1.0/rootfs/packages "不存在!

    错误:postinstall 拦截挂钩'update_mime_database'失败、详细信息位于/home/paul/500GBN/tisdk/build/arago-tmp-default-glibc/work/am62xx_evm-oe-linux/tisdk-default-image/1.0/temp/log.do_rootfs

    =======================

    [/报价]

    我最近处理了一个看起来相似的案例、您能尝试在 https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1490903/am62p-q1-yocto-build-using-docker/5782912#5782912此处提出的解决方案(补丁) 并返回报告吗?

    谢谢、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andreas

    应用补丁后、这个 "update_mime_database"失败、但出现另一个失败;关于 "update_pixbuf_cache"失败。

    错误:tisdk-base-image-1.0-r0_tisdk_0 do_rootfs:postinstall 拦截挂钩"update_pixbuf_cache"失败、详细信息 i00GBN/tisdk/build/arago-tmp-default-glibc/work/am62xx_evm-oe-linux/tisdk-base-image/1.0/temp/log.do_rootfs
    错误:存储在/home/paul/500GBN/tisdk/build/arago-tmp-default-glibc/work/am62xx_evm-oe-linux/tisd.0/temp/log.do_rootfs.16203中的失败日志文件
    错误:任务(/home/paul/500GBN/tisdk/sources/meta-arago/meta-arago-distro/recipes-core/images/tisdk-base-image.bb:do_rooth 退出代码'1')

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    这些错误非常奇怪和罕见;我无法确定为什么它们发生。 您是否按照*完全*的方式*遵循了 SDK 文档中的所有设置步骤? https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62X/11_00_09_04/exports/docs/linux/Overview_Building_ yoctan_sdk.html#steps-to-run-yocto-builds-on-host

    然后、您能否更详细地描述您的构建设置(机器、操作系统、文件系统以及您可能自定义的或可能是"非标准"的任何内容)?

    最后、在这里拍摄到蓝色、但与后续帖子(链接)中对另一个线程所做的类似、您能否尝试对`oe-core`层进行以下修改:

    diff --git a/scripts/postinst-intercepts/update_pixbuf_cache b/scripts/postinst-intercepts/update_pixbuf_cache
    index ea12814474..27018c1879 100644
    --- a/scripts/postinst-intercepts/update_pixbuf_cache
    +++ b/scripts/postinst-intercepts/update_pixbuf_cache
    @@ -8,6 +8,8 @@ set -e
     export GDK_PIXBUF_MODULEDIR=$D${libdir}/gdk-pixbuf-2.0/2.10.0/loaders
     export GDK_PIXBUF_FATAL_LOADER=1
    
    +mkdir -p $D${libdir}/gdk-pixbuf-2.0/2.10.0
    +
     PSEUDO_UNLOAD=1 ${binprefix}qemuwrapper -L $D $D${libdir}/gdk-pixbuf-2.0/gdk-pixbuf-query-loaders \
         >$GDK_PIXBUF_MODULEDIR/../loaders.cache && \
         sed -i -e "s:$D::g" $GDK_PIXBUF_MODULEDIR/../loaders.cache

    如果这对您没有帮助、您可以提供先前日志中引用的错误日志(`/home/paul/500GBN/tisdk/build/arago-tmp-default-glibc/work/am62xx_evm-oe-linux/tisd.0/temp/log.do_rootfs.16203`)。

    此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andreas

    我应用了最新给定的补丁、仍然会出现相同的误差。

    今天,我尝试重新配置所有通过调整交换文件大(8至16GB),加上增加 vCPU(8 至16核心), RAM 16至32GB,然后我现在可以成功地在我的 Ubuntu 主机上构建,而无需使用任何补丁。 (仅供参考、我的主机正在虚拟 Box 上运行。 因为它是可以构建,我不会尝试在 Docker ). 感谢您的支持。