This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:已检查 AM6442是否符合 IEC61508标准

Guru**** 2483615 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2434, AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1510099/am6442-has-am6442-been-checked-for-iec61508-compliance

器件型号:AM6442
主题中讨论的其他器件:AM2434

工具/软件:

如果 AM2434符合  IEC61508、 是否也检查 AM6442是否  符合 IEC61508标准? (我怀疑 A53 Linux 内核需要额外的工作)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    Unknown 说:
    如果 AM2434    符合 IEC61508标准、是否还检查 AM6442是否符合 IEC61508标准? (我怀疑 A53 Linux 内核需要额外努力)

    是的、AM64x 也通过了 IEC61508认证。 证书也可以在我之前分享的链接中找到。

    此致、

    Nihar Potturu。