This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM620-Q1:SBL over DFU

Guru**** 2483615 points
Other Parts Discussed in Thread: AM620-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1509755/am620-q1-sbl-over-dfu

器件型号:AM620-Q1

工具/软件:

大家好!

我们目前正在使用 TI 的 SDK 开发 AM62x 平台。 为了将固件下载到 QSPI、我们需要支持 DFU 的 SBL。 TI 库包含用于 AM64x 的 tinyUSB 端口(使用 SBL 示例)。 但是、SDK 缺少与 AM62X 类似的内容。

TI 是否为 AM62X (am620-Q1)提供支持 DFU 的 USB 堆栈?

此致!
Mateusz Starzyk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    AM62x MCU+SDK 不支持 USB 栈、SBL DFU 支持也不适用于 AM62x MCU+SDK。

    此致、

    会面。