This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L-PROCESSOR-SDK:如何设置电子保险丝引导模式?

Guru**** 2483095 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1495555/am62l-processor-sdk-how-to-set-efuse-bootmodes

器件型号:AM62L-PROCESSOR-SDK
主题中讨论的其他器件:AM62L

工具/软件:

您好:

是否有有关如何对可通过 AM62L SoC 上的电子保险丝配置的新引导模式进行编程的指南?

谢谢

Dominik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:
    1/。 我们在您的电路板上是否提供了完整的引导模式引脚(16)或简化的引导模式引脚(4)?
    2/。 您的电路板上要配置的主引导模式和备用引导模式是什么?
    3。 什么类型的内存引导介质(eMMC、(x) SPI 等...) 电路板上可用?
    您将在" 5.3.2引导模式引脚映射(减少引脚数) "一文
    此致、
    - Hong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hong Hong!

    我们将减少引脚数用于引导模式、并且像在 EVM 上一样、DIP 开关上有4个可用的引脚。 具有弱电阻的默认引导模式是 eMMC、以 SD 卡作为备份。

    我们提供了除 OSPI NAND 之外的所有引导介质。

    但我感兴趣的是如何对这些引脚进行编程以覆盖这两种引导模式:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:
    感谢您的答复。
    1/。 我认为、您需要将主引导模式配置为"eMMC UDA/PG"、以解决 FS 1.0勘误表 i2473。 我的理解是否正确?
    2/。 当主引导模式为"eMMC UDA/eMMC FS "时、备用引导模式是什么?
    3。 我们是否有 VPP 引脚连接、它可通过电路板上的1.8V 电源实现 SW 可配置的"开/关"?

    精简引导模式电子保险丝写入器目前正在开发中、尚未为外部发布做好准备。
    我正在尝试获取发布时间表、并将探索其他任何替代选项...
    此致、
    - Hong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好洪。

    1)是的,你是对的。 我们也对适用于串联生产的可使用引导模式感兴趣。 但是、在固定硅片可用之前、使用其中一个从 eMMC 可靠地引导会是现在最重要的。 据我的理解:使用简化的引导模式引脚数从 eMMC 引导是不可能的、因为如果没有完整的引脚数、我们无法选择 eMMC FS 引导。

    2)"eMMC UDA/MMC1"的备份应为"MMC1 4b FS FS (SD 卡)"

    3)是的、我们可以启用具有"(D18) OSPI0_CSn2.GPIO0_13"的 eFuse VPP

    谢谢

    Dominik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:
    感谢您的答复。
    下面是我们目前正在简化引导模式电子保险丝写入器内部探索的选项之一。
    1/。 核心电子保险丝编程服务由 TIFS/SYSFW 通过新的 TISCI 引导模式电子保险丝编程 API 提供。
    2/。 新的 TISCI 引导模式电子保险丝编程 API 由 u-boot 调用
    - VPP "开/关"控制/配置
    -串行终端配置等...

    在客户电路板上运行基于 u-boot 的引导模式电子保险丝写入器的示例流程
    a/。 使用减少的自举引脚(4)配置备用引导模式、例如、
    -以 BOOTMODE[15:12]=1000 (固定1模式)选择 USB-DFU 作为备用引导模式
    -通过 BOOTMODE[15:12]=1011 (固定4模式)选择 SD 作为备用引导模式
    b/。 从所选的备份引导模式引导基于 u-boot 的引导模式电子保险丝写入器
    c。 使用新预期主/备用引导模式的新值对引导模式电子保险丝(电子保险丝引导模式1或电子保险丝引导模式2)进行编程
    一旦成功对新的简化引导模式电子保险丝进行编程
    d/。 重新配置减少的自举引脚(4)、以选择电子保险丝引导模式1或电子保险丝引导模式2
    - BOOTMODE[15:12]=0110选择电子保险丝引导模式1
    - BOOTMODE[15:12]=0111、选择电子保险丝引导模式2
    e/。 引导软件...

    1/。 您对建议的选项和流程有任何疑问吗?
    2/。 缩减引导模式电子保险丝写入器的需要日期是什么时候?
    同时、我会在内部检查基于 u-boot 的简化引导模式电子保险丝写入器的调度估算值。

    此致、
    - Hong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hong Hong:

    1)我的理解是、这个新的"eFuse writer"将作为 U-boot 中的工具运行、而不是像其他具有 R5内核的 K3器件的 Keywriter 工具那样替换 tiboot3.bin、这是否正确?

    2)只要你能提供它。 我们想使用 eMMC 作为引导源来运行气候室测试。

    谢谢

    Dominik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    要回答1、  
    是的、由于引导模式保险丝写入器以 TISCI 服务的形式从 u-boot 中调用、因此无需替换 tiboot3.bin

    此致、

    Kavitha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Dominik

    直到5月初、洪锡炫才离任。  

    在调度查询中、我认为我们正在跟踪、以便在5月底之前实现引导模式保险丝写入器。

    此致

    Mukul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Mukul、

    我认为我们可以保留此主题、以防在工具准备就绪时出现问题、或者我可以打开一个新主题。

    谢谢

    Dominik