This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VL-Q1:远程内核和放大器之间的 IPC;本地内核

Guru**** 2483615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1509835/tda4vl-q1-ipc-between-remote-core-local-core

器件型号:TDA4VL-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VL

工具/软件:

尊敬的 TI:

我 想知道 IPC 是如何在两个内核之间工作的、所以我找到了本用户指南。(MCUSW:CDD IPC 用户指南)

根据流程图、我认为我需要构建两个二进制文件、一个文件 位于远程内核上、另一个文件在本地内核上运行。 我选择了  托管在 远程内核 (MPU 1 0)上的 ipc_remote_app_mpu1_0_release.xa53fg、以及  托管在 本地内核 (MCU 1 0)上的 cdd_ipc_app_mcu1_0_release.xer5f。 但我无法找到 构建  ipc_remote_app_mpu1_0_release.xa53fg 的方法。 有什么关于构建二进制文件的建议吗?  还是我误会了?

我的计划是编译这两个二进制文件、然后直接将其加载到 CCS 中并运行它们。 这种方法有什么问题吗?

PSDK:RTOS  10.00.00.04

谢谢!!

Alice

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    TDA4VL 中没有 A53内核。 因此根本无法构建这个映像。

    Unknown 说:
    ipc_remote_app_mpu1_0_release.xa53fg

    此致

    Tarun Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Tarun Mukesh:

    如果我要 在 A72内核(MPU 1 0)上托管二进制文件、 我应该如何继续?

    此外、如果无法在任何器件上托管二进制文件、我认为用户指南应该更新。(MCUSW 支持的器件不包含 A53内核命名)

    谢谢!!

    Alice

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="644089" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1509835/tda4vl-q1-ipc-between-remote-core-local-core/5805347 #5805347"]

    如果我要 在 A72内核(MPU 1 0)上托管二进制文件、 我应该如何继续?

    此外、如果无法在任何器件上托管二进制文件、我认为用户指南应该更新。(MCUSW 支持的器件不包含 A53内核命名)

    [/报价]

    我们目前的示例不支持 BareMetal A72 (MPU1_0)和 MCU1_0。 裸机示例显示了 MCU1_0和 MCU2_0之间的 IPC、这已通过 MPU1_0 (Linux)进行验证、MCU1_0我们提供了单独的示例(https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-j721s2/10_00_00_05/exports/docs/mcusw/mcal_drv/docs/drv_docs/ug_cdd_ipc_top.html#:~:text=Build%20MCAL%20example%20application%20for%20Linux%20communication)

    Sitara 和 Jacinto 的 MCUSW 文档相同。 内核命名中包含 A53。  

    此致

    Tarun Mukesh