This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62P-LP:如何在 AM62P 上启用 BT656支持?

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1490597/sk-am62p-lp-how-to-enable-bt656-support-on-am62p

器件型号:SK-AM62P-LP
主题:AM62P 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

  客户申请我们 针对 AM62P DRM 驱动程序提供 BT656支持。 由于 DRM 框架相当复杂、我们计划将这项要求分成两个阶段。

   P1、输出 BT656格式数据、它包含写入 VP 端口寄存器的输出色条和 BT656信号。

   P2、完成 DRM 驱动程序后、向客户发布补丁。

   我将在此处更新进度。 我们需要您的大力支持! 谢谢。

此致、

Linjun

       

   

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DRM 专家:

      我在 SS 源代码中启用了寄存器电平中的 BT656、我们可以按如下所示更改替换、

       /resized-image/__size/1080x240/__key/communityserver-discussions-components-files/791/evm_5F00_bt656_5F00_enable.jpg

      禁用后、然后正常显示。  

      /resized-image/__size/1080x960/__key/communityserver-discussions-components-files/791/evm_5F00_normal.jpg

      客户已相应地同步代码。  

      以下是客户问题日志。

      /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/Longhorn_5F00_bt656.txt

      我们可以看到 CRTS 状态为 Null。 目前、DTS 需要更新、例如 DPI 输出从 sii902更改为 SERDES、并启用 VP 端口 CSC 模块以覆盖 RGB888至 YUV422格式。   

       谢谢。

    此致、

    Linjun

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Linjun:

    您能否分享您在实验中所做的更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只需添加如下粗线代码。

      

    静态 void dispc_vp_init (struct dispc_device *dispc)

    unsigned int i;

    dev_dbg (dispc->dev、"%s()\n"、__func__);

    /*为所有 VP 启用伽玛阴影位字段*/
    对于(i = 0;i < dispc->feat->num_Vps; i++){
    VP_REG_FLD_MOD (dispc、I、DISPC_VP_CONFIG、1、2、 2);
    /*在 VP 输出上选择 BT-656格式*/
    VP_REG_FLD_MOD (dispc、I、DISPC_VP_CONFIG、1、20 20);
    }
    }

    显然 、我们需要在下一步更改 DTS 树的 DSS 桥接器。  请您提供帮助。

    我的用途是 DPI 端口直接输出 BT656格式数据。  因此、视频端口需要启用 CSC 功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divyansh:

     我在这里添加了更改后的源代码。 不管用。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/bt656.patch 

    需要团队帮助进行进一步修复。  谢谢。

    Linjun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Linjun、
    总结我们在此处的线下讨论。 客户具有以下设置:
    DPI 端口->串行器/解串器(MAX96755)->杜欣盒-> Windows 应用
    目标分辨率为720x480。

    请另外分享以下详细信息:
    1.目标 fps (帧/秒)
    2.预期的帧输出类型是什么? 逐行还是逐行?
    3.请分享必须用于配置 DPI 输出的时序参数(在数据表中)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divyansh:

         以下是客户对两个不同工程的两项要求。

    1. 仪表组显示屏

        CVBS 分辨率:720*480 NTSC 60fps 隔行扫描输出

           时序:

         19、3.

         20、3.

         276、1.

         FB_SYNC_HOR_HIGH_ACT | FB_SYNC_VERT_HIGH_ACT  

         FB_VMODE_BRO隔 行扫描

         FB_MODE_IS_Detailed

       2 IVI 显示屏

         DPI BT656 1920*720 30fps

         

       对于第二种情况的 显示分辨率  1920*720,对于时钟不是标准 BT656规格,您可以评价它是否可能。

    Linjun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    讨论已与 https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1474864/am62p-q1-dpi-output-bt656上的客户主题合并
    关闭此主题。