This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:适用于 SDK9.2.01.09的 SPL PLL 补丁

Guru**** 2391015 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1491924/am623-spl-pll-patch-for-sdk9-2-01-09

器件型号:AM623

工具/软件:

根据版本说明、需要通过 SPL 和 SYSFW 升级解决 PLL 问题。  

https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62X/10_01_10_04/exports/docs/devices/AM62X/linux/Release_Specific_Migration_Guide.html

2.3.1.4.2.  SDK 09.02.01.10

这是我下载的两个补丁无法应用  SDK9.02.01.09。

 我的客户已经在.09上工作了很长时间、无法升级到更高版本、请提供相关补丁。

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/a99fde602fae9efafeaafd57a7f684557f9cd666_2E00_.fda88f8bcea30590528930ff9441c6e958da86f5.patch

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/d1839ce7cdae1b86ac7ebe52c306695f41abeed5_2E00_.a99fde602fae9efafeaafd57a7f684557f9cd666.patch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    我刚刚在我的设置中进行了这方面的尝试、在 SDK 09.02.01.09上选择这2个补丁没有问题。

    此版本的 u-boot 标签是09.02.00.009
    参考: https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62X/09_02_01_09/exports/docs/devices/AM62X/linux/Release_Specific_Release_Notes .html#u-boot

    bootloader/ti-u-boot$ git reset --hard 09.02.00.009 
    更新文件:100%(28099/28099)、完成。
    head 现在位于 f9b966c6747配置:am62x_android_a53.config:禁用 splashscreen

    TI-u-boot$ git cherry pick a99fde602fae9efafaafd57a7f684557f9cd666
    自动合并驱动程序/clk/ti/clk-k3-pll.c
    [TI-u-boot-2025.01 851a1cde7fc] clk:TI:CLK-k3-PLL:将变量名 reg 更改为 base
    作者:Manorit Chawdhry
    日期:2024年7月26日星期五15:00:54 2024 +0530
    1个文件已更改、28个插入(+)、28个删除(-)

    TI-u-boot$ git cherry pick fda88f8bcea30590528930ff9441c6e958da86f5.
    自动合并驱动程序/clk/ti/clk-k3-pll.c
    [TI-u-boot-2025.01 4fe5f880ae4] clk:TI:CLK-k3-PLL:为 PLL 序列添加额外的稳健性步骤
    作者:Manorit Chawdhry
    日期:2024年7月26日星期五15:00:55 +0530
    1个文件已更改、264个插入(+)、69个删除(-)



    此致、
    Vishal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Vishal、

    您如何应用该补丁、我按如下所示进行了操作:

    tony@ubuntu22:~/ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-09.02.01.09/board-support/ti-u-boot-2023.04+gitAUTOINC+f9b966c674$ git apply --check d1839ce7cdae1b86ac7ebe52c306695f41abeed5..a99fde602fae9efafeaafd57a7f684557f9cd666.patch
    error: patch failed: drivers/clk/ti/clk-k3-pll.c:76
    error: drivers/clk/ti/clk-k3-pll.c: patch does not apply
    tony@ubuntu22:~/ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-09.02.01.09/board-support/ti-u--boot-20-boo----bo-boot-2-boot-2--boot-2023.04+gitAUTOINC+f9b966c674$ 
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为该问题已通过离线通信得到解决。 关闭此主题。