This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM620-Q1:如何打开 USB 控制器?的日志

Guru**** 2391335 points
Other Parts Discussed in Thread: AM620-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1510013/am620-q1-how-to-open-the-log-of-usb-controller

器件型号:AM620-Q1

工具/软件:

尊敬的专家

    通过 ADB 长期连接到 PC 可能会导致断开连接问题、在内核日志中看不到与 USB 相关的日志。 如何打开此日志?

谢谢、

刘秀林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiulin:

    您提到了"ADB"、是否在 AM620-Q1上运行 Android?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bin Liu:

       当前的 SDK 版本为  Processor SDK 10.00.07.04。 不运行 Android、只需 将 ADB 工具移植到设备。

      我想知道如何启用 USB 控制器日志、 我需要查看 一些日志、如 USB 连接/断开事件。

    谢谢、

    刘秀林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiulin:

    AM620-Q1 USB 器件驱动程序位于目录 drivers/usb/dwc3/下的内核中。 这些驱动程序不提供 USB 连接/断开事件等调试消息。 (通常 USB 连接/断开事件发生在内核中断上下文中、提供 printk 语句并不常见。)

    如果您能描述您遇到的 USB 问题、我可能会提示您如何研究它。