This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:关于错误消息"找不到文件 cslVC5505.lib"&"usbstk5505bsl.lib"不带编译器 v4.4.1

Guru**** 2483615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1509381/ccstudio-about-error-message-of-cannot-find-file-cslvc5505-lib-usbstk5505bsl-lib-without-under-compiler-v4-4-1

部件号:CCSTUDIO

工具/软件:

您好、我们在集团的某些 CCS 环境下使用相同的项目(相同的工作空间文件夹)。 他们几乎可以在没有 probrem(使用编译器 v4.4.1)的情况下成功构建,但在其中一些情况下,出现消息"无法找到文件 cslVC5505.lib(and usbstk5505bsl.lib )",并且无法成功构建。(我不知道版本。 他们的编译器。) 该项目是从旧的 VC5505示例源代码创建的旧项目。编译器版本的差异是否有任何影响? 谨致问候、Okutsu Takahiro。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Okutsu-san,

    、出现以下消息:"无法找到文件 cslVC5505.lib (和 usbstk5505bsl.lib)"
    Unknown 说:
    编译器版本的差异是否有任何影响

    不可以、这些库来自单独的芯片/板支持库包。 它不依赖于编译器版本。 听起来一个环境缺少另一个环境中的那些文件。  

    谢谢你

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。我们会重新检视您的建议。 我知道,编译器的 ver.of 是没有关系的错误消息,我写的。下一步(在哪里是库之前),我会确认我们的 PC 的环境,如果 libraies 是不是坏事或实际上不是。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Okutsu-san,

    CSL 看起来与此包是分开的:

    https://www.ti.com/tool/SPRC133

    BSL 看起来来自第三方 Spectrum Digital:

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/327265/changing-usbstk5505bsl-memory-model-to-huge/1150064#1150064

    遗憾的是,Spectrum Digital 已不再营业,因此上述帖子中的引用链接不再活跃。 但是、它们的副本很可能位于项目工作的机器上。

    谢谢你

    Ki