This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:直接连接到 SFP?

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1508908/dra821u-direct-connection-to-sfp

器件型号:DRA821U
主题:DRA821中讨论的其他器件

工具/软件:

我正在使用 DRA821、想知道是否可以使用 SGMII 接口直接连接 SFP。

我想将 DRA821 SGMII TX/RX 差分对直接连接到 SFP 笼连接器。

如果可能、我没有找到任何详细的参考设计或文档。

我需要同时支持1000Base-X 和(1G) SGMII。

 

谢谢、

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    我认为您不能在不使用 SGMII 以太网 PHY 的情况下将 SERDES 差分对直接连接到 SFP;我还会与我的同事交谈并返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的理解是 SFP 是网络 PHY。  我们尚未使用任何 SFP 模块进行测试、我不了解其 SFP 串行器/解串器输入的电气特性。  在我们的 EVM 上、我们在适配器板上使用网络 PHY -因此具有类似的 SERDES 信号通过板对板连接器传输到 PHY 配置。