This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62B-P1:CC3351在 SK-AM625B-P1上:sta_connect.sh 返回""未知事件37"

Guru**** 2390835 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1509883/sk-am62b-p1-cc3351-on-sk-am625b-p1-sta_connect-sh-returns-unknown-event-37

器件型号:SK-AM62B-P1

工具/软件:

您好、
sta_connect.sh 返回"未知事件37"。 如何解决?
但 wlan0可以使用 udhcpc 获取 DHCP IP。

#./ sta_start.sh
PS:无效选项-"w"
BusyBox v1.36.1 (2025年05月01日14:31:31 CST)多调用二进制文件。

用法:ps [-o col1、col2=header]

显示进程列表

-o col1、col2=标题选择要显示的列
#已成功初始化 wpa_supplicant
wlan0:CTRL-EVENT-REGDOM-CHANGE init=user type=Country alpha2=US

#./ sta_connect.sh -n Deco99N2F -s WPA-PSK -p Chao5P@Chiron
sh:0:未知操作数
连接到 SSID:Deco99N2F、秒类型:WPA-PSK、密钥:Chao5P@Chiron、PMF:
NETID=0
==========================================
设置密码:Chao5P@Chiron
设置 PMF:
sh:0:未知操作数
好的
好的
好的
无效的 SET_NETWORK 命令:需要三个参数
(网络 ID、变量名称和值)
好的
好的
好的
好的
# wlan0: SME:试图用 fe:09:0d:C2:45:69 (SSID=[ 197.905433] wlan0:用 fe:09:0d:C2:45:69验证
'eco99N2F' freq= 5200 MHz)
[197.951837] wlan0:将授权发送到 fe:09:0d:C2:45:69 (尝试1/3)
[197.958864] wlan0:已验证
wlan0:尝试与 fe:09:0d:C2:45:69 (SSID=Deco99N[ 197.963709] wlan0:与 fe:09:0d:C2:45:69关联(尝试1/3)
2f' freq= 5200 MHz)
[197.986760] wlan0:Rx AssocResp from Fe:09:0d:C2:45:69 (capab=0x1011 status=0 aid=2)
[197.999186] cc33xx: He Disabled
[198.003795] wlan0:关联
wlan0:与 fe:09:0d:C2:45:69关联
wlan0:CTRL-EVENT-SUBNET-STATUS-UPDATE status=0
wlan0:CTRL-EVENT-REGDOM-CHANGE init=COUNTRY_IE type=COUNTRY alpha2=US
wlan0:未知事件37
wlan0:wpa:密钥协商已完成、Fe:09:0d:C2:45:69 [WPA]:PT [198.061020] cc33xx:关联完成。
CCMP GTK=CCMP] K=
wlan0:CTRL-EVENT-CONNECTED -连接至 fe:09:0d:C2:45:69已完成[id=0 id_str=]
wlan0:未知事件37

# ifconfig wlan0
wlan0 Link encap:以太网 HWaddr F8:FB:90:13:6D:34
inet6地址:fe80:::fafb:90ff:fe13:6d34/64范围:链接
向上广播运行多播 MTU:1500公制:1
RX 数据包:7错误:0丢弃:2溢出:0帧:0
TX 数据包:7错误:0丢弃:0溢出:0载波:0
冲突:0 txqueueelen:1000
RX 字节:672 (672.0 B) TX 字节:854 (854.0 B)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您使用的是哪个 SDK、以及您使用哪个映像刷写 SD 卡? 还是自定义构建?