This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:在 TDA4VH 环境中、添加操作将导致 C7X 系统崩溃。

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1509980/tda4vh-q1-in-the-tda4vh-environment-the-add-operation-will-cause-the-c7x-system-to-crash

器件型号:TDA4VH-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TDA4VH

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

   我们尝试导出图中的单层模型并将其部署到 TDA4VH。 在推理过程中、我们在执行添加操作 C7X 时遇到崩溃问题。 您能解释一下原因是什么吗?  C7X 日志已上传。

 e2e.ti.com/.../4705.test_5F00_log.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些功能接口是否有详细的介绍文档? 这样我们就能知道它们有什么限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您正在使用哪个 PSDK 版本? 您能否尝试在发生崩溃时读取 IESR 和 IERR 值。

    此致、

    Sivadeep