This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:MMC1支持4位 eMMC

Guru**** 2484415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1509943/am625-can-mmc1-support-4bit-emmc

器件型号:AM625

工具/软件:

您好、Paul:

客户需要两个 eMMC 端口、一个用于读取/写入权限中的数据、一个用于具有只读权限的操作系统。

我们知道 eMMC 可以支持4/8位模式、但如果 AM62x MMC1支持 eMMC、因为数据表中没有说明。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们仅在 MMC1上支持 SD 卡 、因为 eMMC 器件未达到时序闭合。

    此致、
    Paul