This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62B-P1:不存在以太网接口

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62B-P1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1509888/sk-am62b-p1-ethernet-interfaces-is-not-present

器件型号:SK-AM62B-P1

工具/软件:

您好、

在修改 Linux 的.config 之后、不会出现 eth0和 eth1。 请帮帮您。

[ 2.636060] am65-cpsw-Nuss 8000000.ethernet:初始化 am65 cpsw Nuss 版本0x6BA01103、cpsw 版本0x6BA81103端口:3 quirks:00000006
[ 2.636757] am65-cpsw-Nuss 8000000.ethernet:使用随机 MAC 地址
[ 2.636779] am65-cpsw-Nuss 8000000.ethernet: initialized cpsw ale version 1.5
[ 2.636786] am65-cpsw-Nuss 8000000.Ethernet: ALE Table Size 512
[2.639196]远程处理器 remoteproc 1:远程处理器78000000.r5f 现已连接
[2.679638] pps pps0:新 PPS 源 ptp0
[ 2.707518] am65-cpsw-Nuss 8000000.Ethernet:CPt ver 0x4e8a010c、freq:500000000、add_val:1 pps:1
[2.793782]提供 Remoteproc Remoteproc2:30074000.PRU
[2.802814] Remoteproc Remoteproc3:30078000.PRU 可用
[ 2.836004] cc33xx_SDIO mmc2:0001:2:使用 GPIO 作为 IRQ
[ 2.879120] cfg80211:加载用于监管数据库的已编译 X.509证书
[2.909708]已加载 X.509证书"请求:00b28ddf47aef9cea7"
[ 2.916081]已加载 X.509证书'wens:61c038651aabdcf94bd0ac7ff06c7248db18c600'
[ 3.037608] cc33xx_driver cc33xx.4.auto:直接加载 ti-connectivity/cc33xx-nvs.bin 时出现错误-2
已完成
正在启动系统消息总线:完成
开始蓝牙 d:好的
启动网络:[ 3.208973]蓝牙:core 版本2.22
[3.212711] NET:已注册的 PF_Bluetooth 协议系列
[ 3.218059]蓝牙:HCI 设备和连接管理器已初始化
IP:SIOCGIFFLAGS:无此类设备[ 3.224448]蓝牙:已初始化 HCI 套接字层

[ 3.232133]蓝牙:已初始化 L2CAP 套接字层
IP:SIOCGIFFLAGS:没有此类设备
失败
开始 dropbear sshd:[ 3.328362] NET:注册的 PF_inet6协议系列
[ 3.334365]使用 IPv6的分段路由
[3.338223]采用 IPv6的原位 OAM (IOAM)

# ifconfig eth0
ifconfig:eth0:获取接口信息时出错:未找到设备
# ifconfig eth0 up
ifconfig:SIOCGIFFLAGS:无此类设备

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您使用的是哪个 Linux SDK 版本?

    只是为了确认、您是使用 TI SK-AM62B-P1 EVM 还是定制构建的 AM62x 电路板?

    您在内核配置(.config)中做了哪些更改?  

    -道林