This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3XEVM:QSPI 读取文件

Guru**** 2411220 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1509834/tda3xevm-qspi-read-file

器件型号:TDA3XEVM

工具/软件:

我想通过 QSPI 闪存以 appimage 之前的偏移量写入和读取特定的二进制文件。

是否有一个示例可以参考来在引导后读取二进制文件?

还是有单独的指南?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是从 RTOS、Linux 还是任何其他操作系统进行此操作吗?

    此致、
    Tanmay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    进行 RTOS processor_sdk_vision_03_08_00_00

    此致、

    Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    请检查 Vision SDK 中的是否有可用于从 QSPI 闪存读取/写入的 API。  

    此致、

    Brijesh