This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3359:以太网端口0在定制 AM3359板的 U-Boot 中无法正常工作

Guru**** 2454880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1509230/am3359-ethernet-port-0-not-working-in-u-boot-on-custom-am3359-board

器件型号:AM3359

工具/软件:

使用具有两个以太网端口的定制电路板。 两个端口均已在 Linux 中配置并正常工作。 但是、在 U-Boot 中、只有以太网端口1正常工作、而以太网端口0不工作。

硬件已经过验证、所有必要的配置都已就绪。 U-Boot 中是否需要任何其他配置来启用以太网端口0? 可能是导致引脚多路复用器或板级配置文件中缺少设置的原因?

欢迎提供任何帮助解决此问题的指导。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Madhan:

    您使用的是哪个 SDK 版本?

    您能否共享 U-Boot 器件树?

    -道林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daolin:

    SDK 版本:U-Boot-2013.10

    目前、此版本没有可用的 U-Boot 器件树文件。 但两个端口在 Linux 中都能正常工作。

    谢谢你。

    此致、

    Madhan