This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS64EVM:SDK 版本:11.00.09.04和内核

Guru**** 2406680 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS64EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1501710/tmds64evm-sdk-version-11-00-09-04-and-kernel

器件型号:TMDS64EVM

工具/软件:

您好:

我有两块 TMDS64EVM 板。

首先:它有一个 I2C (Solomon、ssd1306)屏幕、在准备使用映像的默认内核中该屏幕不处于活动状态。 Im 希望这将与未来版本中缺少的其他功能一起添加、因为这些映像适用于该板。

第二:v11.00.09.04 SDK 中不包括 QT6-qmake、但器件中有 QT6库。 如何添加它、或者如何通过 Yocto 为其创建工具链?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我正在与内部团队一起审查问题1、对于问题2、我们不支持 AM64x 上的 Qt、因为器件上没有 GPU 或显示控制器。

    此致、
    Krunal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    那么为什么 SDK v10.01.10.04具有 QT5-qmake 且器件中具有 QT5库?

    此外,我做了一个经典的小部件应用程序,它在那个 I2C 屏幕上工作。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们的 Yocto 方法在所有平台中都很常见、因此我们的 SDK 中打包了 Qt/Weston 和其他 GPU 层。

    此致、
    Krunal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    则 SDK 工具链缺少 Qt。 我希望它也会在后续版本中添加。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它将添加到下一个版本中。

    此致、
    Krunal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克鲁纳尔:  

    我认为 AM62x (等)支持 QT   开发图形用户界面  (GUI)而不是 AM64x 本身。 我知道有一些幻灯片显示了差异化:

    幻灯片摘录:

    第二排显示了图形。

    请需要营销反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我不确定我是否关注您的问题、因为 AM62x 具有 GPU、并且支持 Qt 库。   

    此致、
    Krunal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Krunal -首先 TI 营销人员不希望 AM64x 提供 Qt 支持- Qt 仅 在 AM62x 上受支持;请咨询 Sitara 营销经理(这是他们的原始幻灯片)-我认为营销人员一开始并不希望 TI AM64x MCU+ SDK 支持 Qt (与 Mustafa 的要求相反)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    我说的是 Linux SDK、而不是 MCU+ SDK。  

    我不需要 GPU、因为我不需要2D/3D 加速。 通过使用单个全屏 QWidget、从处理器到帧缓冲器的绘制就足以满足我的需求。 这也允许我不使用任何窗口管理器,如 X11/Wayland/Weston 在默认图像中使用。  

    这就是我要求 QT/qmake 的主要原因是否会包含在下一个版本中。  

    注:如果要使用 QT 的 QML 或此类功能、则必须激活支持 EGLFS 或 OpenGL 的窗口管理器。