This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM64B:启动 SD 卡时、使用 SD 卡错误-110引导 Linux

Guru**** 2483615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1498798/sk-am64b-booting-linux-using-sd-card-error--110-while-instialising-sd-card

器件型号:SK-AM64B

工具/软件:

我正在使用 Linux AM64x 的 Processor SDK、它告诉我使用 Balena etcher 刷写下面的 WIC 文件。 

tisdk-default-image、 - .rootfs.wic.xz

我的 AM64B SK 连接至5V 3A
我正在使用 SanDisk 32GB SD 卡
我将电路板配置为 SD 卡引导模式

我得到以下错误







  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉这里延迟了回复。 启动电路板时是否仍遇到问题? 如果是、在过去几周中、我们是否还需要了解其他的观察?

    此致、

    Nick