This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:AM6442::查询是否使用多个内核

Guru**** 2483615 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1509495/am6442-am6442-query-on-using-multiple-cores

器件型号:AM6442
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我们计划将 AM6442用于我们的设计、而我们对软件实现有以下疑问  

1.由于我们使用不同的外设、因此我们需要在 不同的内核(R5和 A53)之间映射它们。 这是如何实现的、SysConfig 或任何其他工具对此是否提供任何支持?
2.如何同步 A53与 R5内核? 我们的要求是在 R5内核上运行一些任务、这些任务需要与在 A53端运行的应用程序同步。 是否有任何通用计时器或其他机制来实现这一点。

请帮助我们解决上述问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nishanthkumar、

    问题

    您计划在 A53内核上运行哪些操作系统?

    "同步"是什么意思? 例如、当任务完成、数据准备好使用等时、您是否只需要在内核之间发出信号?  是否尝试 在不同的内核之间同步计数器? 等等

    了解多核 Academy 模块

    一般而言、我先通读 AM64x Academy 的多核模块。

    例如、有关如何在 Linux A53内核和 MCU+内核之间分配外设的文档位于
    多核>外设
    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AaRdsK4zRjlChfPY2v0AhQ__AM64-ACADEMY__WI1KRXP__LATEST

    此致、

    Nick