This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM68A:AM68A 电路板无法从 SD 卡引导

Guru**** 2401445 points
Other Parts Discussed in Thread: AM68A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1509396/am68a-am68a-board-not-booting-from-sd-card

部件号:AM68A

工具/软件:

这是一个完整的、清晰的文档记录 技术支持说明 与 TI 客户支持分享的几个链接。 这将帮助他们了解您的确切过程、图像和问题、以便他们正确地指导您。


 电路板:

  • TI SoC : AM68A

  • 平台的示例 : j721s2-evm (AM68A 基于此 SoC)


 我遵循的步骤

使用 SDK 配置

我使用了以下 SDK 配置:

  • SDK 中找到 processor-sdk-analytics-10.01.00

  • 配置文件
    processor-sdk-analytics-10.01.00-config.txt
    的目标对象 AM68A (j721s2-EVM)


 2.Tools️ Yocto 构建

我使用 Yocto 构建了完整映像:

Machine="j721s2-evm" bitbake -k tisdk-edgeai-image 
构建成功完成。 

  3.图像已获得

构建后、我得到了以下映像:

  • 基本映像 tisdk-edgeai-image-j721s2-evm.rootfs-20250503120633.wic.xz

  • 位置 : yocto-build/build/ deploy-ti/images/j721s2-evm/


4. Inbox tray 解压缩

我使用以下命令解压缩图像:

xz -d tisdk-edgeai-image-j721s2-evm.rootfs-20250503120633.wic.xz

结果得到:

  • tisdk-edgeai-image-j721s2-evm.rootfs-20250503120633.wic


5. Fire 刷写到 SD 卡

我将映像刷写到 SD 卡:

模块 BalenaEtcher 刷写.wic文件


 6.File folder 闪存后的引导分区文件

刷写后、SD 卡包含:

  • tiboot3.bin

  • tiboot3-j721s2-gp-evm.bin

  • tiboot3-j721s2-hs-evm.bin

  • tiboot3-j721s2-hs-fs-evm.bin

  • tispl.bin

  • u-boot.img

  • uEnv.txt

这些文件显示在中 引导 分区。


X 问题

将 SD 卡插入后 AM68A 电路板 电路板无法引导

问题是什么?



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammed:

    您是否可以尝试使用 MACHINE=am68-sk 而不是 MACHINE=j721s2-EVM 进行编译?

    此致、
    Jared