This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6421:面向 CPSW RMII 接口的 CLKOUT 50MHz

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1509548/am6421-clkout-50mhz-for-cpsw-rmii-interface

器件型号:AM6421

工具/软件:

很抱歉晚才回复。

我们已根据您的建议初始化 CLK。

现可提供适用于 CPSW RMII 接口的 CLKOUT 50MHz。

此过程可以关闭。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Thomas Straßer

    感谢您跟进和更新进度。

    很高兴听到您能够生成50m 时钟。

    您能否补充几个步骤、供工程师 E2E 用户参考。

    是将时钟输出连接到 SOC 和 EPHY。 您能否确认您已在连接到 EPHY 的 CAE 中缓冲时钟和 SOC RMII 输入。

    此致、

    Sreenivasa.