This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:将 OpenIPC 应用程序固件移植到 AM62A 的 Yocto 构建中

Guru**** 2405465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1508000/sk-am62a-lp-porting-openipc-application-firmware-into-yocto-build-of-am62a

器件型号:SK-AM62A-LP

工具/软件:

您好、

我们正在使用 AM62A 构建摄像头模块。 我们的目标是为摄像头添加开源 openIPC 固件。

由于 AM62A 仅支持 Yocto 构建、因此我们必须包含 openIPC 固件 脚本和脚本。

请 告知我们此方法是否可行、以及实现 此功能需要遵循的详细过程。

提前感谢

Anusha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    由于 AM62A 仅支持 Yocto 构建、因此我们必须包含 openIPC 固件 定制的脚本。

    您在这里讨论这个问题吗?  https://github.com/OpenIPC/firmware

    此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是第一个问题。

    此致、Anusha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anusha、

    好的、我仔细看了一下。 OpenIPC 固件似乎是基于 BuildRoot 发行版的独立工程。 它与 Yocto 无关、也无法以任何直接的方式与 Yocto 集成。 启用此类分销超出了我们在 E2E 论坛上可以支持的范围。 如果您确实要在 AM62A 上运行 OpenIPC、您需要自行进行任何移植。 我们没有适用于 AM62A 的 BuildRoot 版本、但我们有一个适用于 AM62 (非 A)的版本、您可以先了解如何在 OpenIPC 中为 AM62A 执行基本器件 BSP (引导加载程序、固件等)。

    此致、Andreas