This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA76P:功耗

Guru**** 2402075 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA718, DRA76P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1506233/dra76p-power-consumption

部件号:DRA76P
主题中讨论的其他器件:DRA718

工具/软件:

大家好、E2E 团队、 我正在新设计中与 DRA767P 合作、需要对相关外壳进行热仿真。  

前不久、我使用 DRA718时、有一份应用手册介绍了不同用例中每个域的处理器功耗。

这对于与我们的原型结果进行比较以及运行仿真很有用。

但是、我找不到与 DRA767P 相同的信息。  是否提供该信息? 谢谢。此致、  

Gam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gam:

    您能详细介绍一下您的应用吗?

    是否 将应用从 DRA718移植到 DRA767P?  

    如果是、DRA718设计的功率预算是多少?  散热外壳散热器+整体尺寸是否相似?  我问 b/c 这会形成单个 A15 @ 1.0GHz 至双核 A15 @ 1.8GHz、并且总功耗更高。

    如果没有...这是一个基础设计(硬件+应用软件?)?  或者、 起始点是什么作为参考?

    您的系统的环境温度规格是多少?  

    在 回答上述背景问题后...请使用您的用例定义填写 ResourceLoading xls。  我们可以将其作为输入、并为您的用例提供功耗估算值。   

    e2e.ti.com/.../J6PlusResourceLoading_5F00_v1p0b.xlsx

    谢谢、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、 感谢您的回答。 我们将收集有关 xls 的信息,并尽快与您分享。

    同时、您是否可以共享类似设计 (例如 DRA767P EVM)的功耗估算?

    利用这些信息、我们可以开始进行热仿真并加快结论。

    此致、  

    Augusto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Augusto:

    您可以在此处找到 DRA76P EVM 设计文件:

    https://www.ti.com/tool/J6PEVM577P

    包含原理图 PDF:

    https://www.ti.com/lit/df/sprr314/sprr314.pdf

    应用手册 位于以下位置:

    为 DRA7xxP 和 TDA2Pxx 供电的 LP87565C-Q1和 TPS65917-Q1用户指南(修订版 A)

    此致、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:   

    我已经有了这些信息。 我需要的是介绍正常场景下处理器功耗的应用手册或文档。

    是否提供该信息?

    此致、  

    Augusto。