This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:处理器论坛

Guru**** 2405475 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1509453/ccstudio-processors-forum

部件号:CCSTUDIO

工具/软件:

我已成功在我的 Macbook Pro (基于 Arm 的 M1)上安装 CCS 20.1.1。 我可以运行 CCS 程序、顺利浏览支持和 Academy、并为280049导入演示。 但我无法通过 USB-C 将280049C LaunchPad 与我的 macbook 连接起来 错误信息如下所示:

我可以问,是否有任何说明,开发人员开始使用 Macbook Pro ,特别是基于 ARM 的模型?

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以确认 XDS110已连接并被 macOS 识别:

    并且没有任何虚拟机(如 Parallels Desktop)正在运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、有一个 USB 集线器连接到我的 Macbook Pro、但可以识别 XDS110:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RookieP,

    我可以在基于 Arm 的 macbook 上使用 F280049C LaunchPad 和 CCSv20。   我的目标配置为 XDS110设置了序列号 、因此您需要调整该值以符合您的序列号

    e2e.ti.com/.../tms320f280049c_2D00_xds110_2D00_cl491035.ccxml

    试一试、看看它是否适合您。

    我今天没有我的电路板、因此我无法确认您的跳线是否正确。  我明天就可以看一下。  另一个潜在的问题是该集线器。  对于集线器、我总是使用通电的 USB-Hub、或者使用单个适配器转换为 USB-C

    此致、

    John