This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:AM6442:AM64X SDK 11.0 -软件构建表上的错误/问题

Guru**** 2401435 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1498970/am6442-am6442-am64x-sdks-11-0---errors-question-on-software-build-sheet

器件型号:AM6442

工具/软件:

刚刚查看了 software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM64X/11_00_09_04/exports/docs/devices/AM64X/AM64X_build_sheet_11_00_09_04_files/AM64X_build_sheet_11_00_09_04.htm

一些错误仍然存在、以及新的建议/命名规则

处理器和加速器>

 "可编程实时单元和工业通信子系统-千兆位"-该单元需要文字环绕才能清晰、

 建议在"processor Communication (IPC)"<Check with (+) Nick Saulnier 的个人资料- Nick Saulnier - TI E2E 支持论坛( 如果他同意)>中插入首字母缩略词(IPC)

困惑:我认为 DMA 的意思  直接存储器存取 而不是"数据移动架构(DMA)"-  DMA 的正确含义是什么???

高速串行接口>通用串行总线子系统(USBSS)> Device 3.0  - A53上的 Linux 是 A !!!!

工业和控制接口>  

  控制器局域网(MCAN)-- 新的首字母缩略词

   (正如我    2周前在 e2e (AM64X EVM 没有 CAN 收发器)上披露给(+) Schuyler Patton 的个人资料- Schuyler Patton - TI E2E 支持论坛)

     CAN in Automation (CiA)标准开发团队正式修订了 ISO 标准、将 CAN 更名为 CAN Classic (CAN CC)

      -所以 一个特定的子模块 单元条目应该从" CAN "至" CAN CC " (但保持"CAN FD"与其他单元格中的一样)

           

最后一个问题-

  在"内部诊断模块"和"片上调试"类别上- wan/can/w应该 JTAG 必须提及它以确保完整性?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您的反馈。

    [引述 userid="576793" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1498970/am6442-am6442-am64x-sdks-11-0---errors-question-on-software-build-sheet

     "可编程实时单元和工业通信子系统-千兆位"-该单元需要文字环绕才能清晰、

     建议在"processor Communication (IPC)"<Check with (+) Nick Saulnier 的个人资料- Nick Saulnier - TI E2E 支持论坛( 如果他同意)>中插入首字母缩略词(IPC)

    Unknown 说:
    ] High-Speed Serial Interfaces > Universal Serial Bus Subsystem (USBSS)> Device 3.0  - A53上的 Linux 是 A ...!!!!

    我会将此情况报告给开发团队。

    Unknown 说:
    令人困惑:我认为 DMA 的含义  直接存储器存取 而不是"数据移动体系结构(DMA)" DMA 的正确含义是什么????

    "日期移动架构"是器件 TRM 中使用的名称。

    [引述 userid="576793" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1498970/am6442-am6442-am64x-sdks-11-0---errors-question-on-software-build-sheet      CAN in Automation (CiA)标准开发团队正式修订了 ISO 标准、将 CAN 重新命名为 CAN Classic (CAN CC)

    我建议我们的开发团队将其更新为"Classic CAN"、这是器件 TRM 中使用的名称。

      on Categories " Internal Diagnostics Modules "(内部诊断模块)和"On-Chip Debug"(片上调试)- wan/can/would JTAG 必须提及它以确保完整性?  [/报价]

    JTAG 只是片上调试子系统的接口。 如果专门提到 JTAG、会给人一种印象、即 JTAG 后面的子系统中的其他功能不在范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确定纸槽;

    正如我们在 SDK v10.1中所说的、USB3.x 器件含义令人困惑。

    我们可能还想与接口组 Wrt CAN 收发器分享以下内容; 引用自 CIA 新闻简报"[ CAN 社区新闻]第3期- 2025年02月14日"

    "

    CAN 定义

    包括标准在内的许多文档中都引用了术语"控制器局域网(CAN)"。 其中一些文档给出了定义。 不幸的是、这些并不都是有价值的。 为了改善这种情况、应使用以下统一的 ISO 定义:

    控制器局域网
    CAN

    串行通信技术涵盖数据链路层和物理编码
    ISO 11898-1中标准化的子层以及物理介质连接(PMA)
    符合 ISO 11898-2或 ISO 11898-3标准的子层

    条目注1  指定了三种帧格式类型:CAN CC (经典)、CAN FD (灵活数据速率)和 CAN XL (扩展数据字段长度)。

    注2至条目  指定了五种 PMA 类型:CAN HS (高速)、CAN FD、CAN SIC (信号改善功能)、CAN SIC XL 和 CAN FT (容错)。

    "

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    AM64x 器件 TRM 指出、器件模式下不支持 USB 超高速。 软件构建表中的"USB3.0 device mode:Yes"不正确、我已将此情况报告给软件开发团队以进行更新。

    TRM 使用"Classic CAN"、因此软件构建表也应使用相同的名称。 我已经向软件开发团队报告了相同情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bin:

     请让软件开发团队固定 SDK 11.1构建说明。

    谢谢

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    是的、我们标记此报告的内部票证将在 SDK 11.1中修复。