This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AH-Q1:DSPLIB 测试文档

Guru**** 2405485 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1507666/tda4ah-q1-dsplib-test-documentation

器件型号:TDA4AH-Q1

工具/软件:

您好、我们正在评估来自 Processor SDK RTOS J784S4 v10.01的 DSPLIB。   DSPLIB 示例简单 易懂。 然而、DSPLIB 测试通过在每个模块测试中包含许多测试场景、看起来有点涉及。 是否有可帮助我了解每个 DSPLIB 模块测试的测试场景的文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我将检查此主题中是否有任何相同的文档并进行更新。

    此致、
    Sivadeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sivadeep。 您能否就此提供最新信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、


    我找不到任何官方文档、但测试文件夹结构在整个内核之间通常是一致的。 它包括 d.c、idata.c、idata.h、CSV 文件和 gendata.py 等文件。


    idata.h :定义包含所有用于测试的输入参数的结构。
    idata.c :使用 gendata.py 自动生成,包含基于结构的测试用例。
    D.C. :处理内存分配、运行自然 C 和优化版本并比较结果的主测试包装器。
    gendata.py :用于生成 iData.c.的 Python 脚本


    测试类型:


    静态 :使用预定义的输入(硬编码或来自 CSV 文件)。
    随机 :在运行时生成输入以测试稳健性。

    此致、
    Sivadeep。