请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM62A7 工具/软件:
您好 TI
我有一个 与 AM62A 平台上的安全代理配置和 HSM 相关的问题。
根据 build.txt 中 HSM-Care_package_kit-v00.08.00的指令、我们已成功运行 HSM_IPC 的示例程序、并实现了 DM R5和 HSM 之间的通信。
读取代码后、我们得知通信是通过安全代理进行的
但是、我们修改了 HSM.IPC 中的代码、以尝试使 DM R5和 HSM 连续进行两次通信、但第二次通信卡正在等待回复。 这是什么原因? 有解决方案吗? 我真诚地希望你们能提供指导。
问题屏幕截图
第一个通信是正常的、但第二个通信卡在等待答复
我们是否需要修改 HSM 端的任何代码? 多通信的机制是什么? 您是否有任何参考说明? 真诚地希望你的答复
最好的考虑
Jiang