This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62P-LP:如何在 am62p EVK 上启用 Raspberry PI 面板

Guru**** 2401445 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62P-LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1508313/sk-am62p-lp-how-enable-raspberry-pi-panel-on-am62p-evk

器件型号:SK-AM62P-LP

工具/软件:

您好、

另一个主题中提到该面板可与 SK-AM62P-LP EVK 配合使用。

https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-touch-display/

可以提供一些步骤、说明如何在 EVK 上启用此面板?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请指出您看到此小组讨论过的另一个主题。

    我们可以在这些论坛上支持有关 TI 硬件和 TI 软件的问题。 但是、我们无法使用非 TI 软件回答有关非 TI 器件的问题。 一般而言、"如何将 Raspberry PI 外设连接到 Linux 处理器"不在我们可以支持的范围内。

    下面是一个我们可以帮助解决的问题示例:假设您学习了如何将 Raspberry PI 显示器连接到 Linux 处理器。 您正在执行这些步骤、但显示驱动程序和硬件之间的低级 TI 驱动程序似乎没有按照您的预期运行。 然后、我们可以帮助您调试该低级 TI 驱动程序。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    以下是 TI 建议使用面板对 SK-62P-LP EVK 进行测试的主题

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1372152/sk-am62p-lp-tested-lvds-and-mipi-dsi-display-part-number

    我觉得 TI 可能有一些记录在案的步骤、可以帮助您启用该面板。

    我会试一试。  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您发送该链接。 我将请克鲁纳尔发表评论。 如果您在下周初没有收到回复、请随时 ping 通该问题。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您只需在 uEnv.txt 中添加以下行即可启用显示面板覆盖:

    name_overlays=ti/k3-am62p5-sk-dsi-rpi-7inch-panel.dtbo

    用于启用 RPi 触摸显示屏。
    可以在 SDK 中找到相同的 dtso 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您参加了小组讨论。