This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62-SIP:设计文件为 ASCII 格式

Guru**** 2399305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1503388/sk-am62-sip-design-files-ascii-format

器件型号:SK-AM62-SIP

工具/软件:

您好、  

我想将评估板 PCB 设计板文件导入我的 CAD (Pulsonix)、但 Altium 文件夹中的文件实际上并不是 ASCII 格式。 如果设计是在 Altium 中完成的、有人可以检查导出的文件是否真正是 ASCII 格式? 我认为我需要的格式位于"P-CAD V16原理图设计 ASCII"导出选项下方。

感谢你的帮助。

此致、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、  

    感谢您的查询。

    我们有客户使用的.alg 文件和 Altium 工具。

    在 Altium 或 PCAD 中使用这些文件时是否遇到问题?

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    感谢您的答复。

    我正在尝试将这些文件导入 Pulsonix。 我 不能导入它们,所以我与普尔松尼支持,谁告诉我,"Altuim ASCII"文件看起来不是真正的 ASCII 格式(因此我不能导入它们)。 这就是为什么我想知道,如果有人尝试再次出口它们是可能的。

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、  

    谢谢你。

    让我检查一下并更新。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、  

    我们能够打开.ALG 并转换为.PCBDOC/

    请参阅以下常见问题解答

    (18)[常见问题解答] AM625SIP 定制电路板硬件设计–入门配套资料-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

    下面部分进行了介绍

    > ALG 文件转换为.PCBDOC

    此致、

    Sreenivasa.