This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AEN-Q1:适用于唤醒域的应用

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1507494/tda4aen-q1-app-for-wake-up-domain

器件型号:TDA4AEN-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

我们 在 SBL 模式下引导 TDA4AEN-EVM、其中 tiboot3.bin 将在  WKUP R5F 上运行、因此在启动后、该内核是否会运行任何其他活动/应用?

此致、

Vishal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Vishal、

    是的、WKUP R5F 内核负责运行设备管理器固件、具体包括所有电源和资源管理。 如果您想在 WKUP R5内核上运行自己的应用、请查看以下文档以获取更多信息。

    此外、我建议更深入地了解引导流程、WKUP R5内核最终将在引导结束时运行 Sciserver、以处理来自其他内核的 TI_SCI 消息作为向设备管理器的请求。 这就是 WKUP R5内核处理管理电源和资源请求并充当系统中的器件管理器的方式。

    谢谢、

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Neehar、

    引导模式下运行。

    Sciserver 固件 和  HSM 应用 是的一部分 设置自动扭矩 tiboot3.bin

    谢谢、

    Vishal

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Vishal、

    这将取决于您是否在 MCU1_0上运行应用。 但是、Sciserver 应用程序将是的一部分 设置自动扭矩 基本映像。  请查看以下图片以获取信息:

    下面我再向您介绍一下 HSM 应用。

    谢谢、

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Vishal、

    HSM 将是单独的二进制文件、因此不会是  设置自动扭矩 或  tiboot3.bin

    谢谢、

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Neehar、

     

    感谢您的确认。

    RTOS SDK 中、哪里可以获取 HSM 固件?

    谢谢、

    Vishal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Vishal、

    遗憾的是、对于 此器件、HSM 二进制文件生成功能目前不可用。 我们提供适用于所有其他器件的 HSM 固件。

    谢谢、

    Neehar